This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:是否可以同时通过 C2000-GANG 下载 Core ARM 和 Core C28 (仅一步)?

Guru**** 2349670 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/968355/ccs-f28m35h52c-is-it-possible-to-download-core-arm-and-core-c28-by-c2000-gang-together-just-one-step

器件型号:F28M35H52C
主题中讨论的其他器件:C2000-GANG

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

现在、我们需要单独下载 Core ARM 和 Core C28。 这种两步式操作会花费过多的时间、并增加在生产过程中出错的可能性。  是否可以同时下载它们(只需一步)?

谢谢、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以立即观察到内核右侧的复选框变为非灰显(对所有内核进行编程)?  这将允许您执行所需的操作。

    我建议查看 技术指南  。  我还将确保您拥有 此链接中的最新 Gang FW 。

    如果我们看到这个选项不能灰显、那么我们可以进一步研究这个问题、了解其原因。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的详细答复。 这很有帮助。

    当我使用 Program All Cores enable (Go 按钮)时、 Core ARM 已成功下载、但当它切换到下载 Core C28时、会出现错误73 或错误69。 您知道原因吗?

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    您是否知道代码安全模块是否有密码?  一种简单的方法是在 Code Composer 中连接到器件、并确保您可以连接、然后读取 C28x 上的存储器。

    我希望 C2000-GANG 负责从 M3的复位中释放 C28x、我相信您已经说过、对每个内核单独进行编程没有任何问题?  您可以确认吗?

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我可以独立对每个内核进行编程、条件是在成功下载 ARM 内核后需要关闭电源才能下载下一个内核 C28。 如果我不关闭电源并下载 C28、则会出现如上所示的错误。 这种双核下载是否必要?

    谢谢、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我将询问我在 Elprotronic 的联系人、看看他在这里是否有一些输入。  如果我们选择两个内核选项、我认为不需要断电等。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    您是否知道 C2000-GANG 公司是否有任何技术支持、尤其是中国的任何一家公司。?我认为技术支持可能知道这种支持存在错误的原因。

    谢谢、

    Peter