This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:我希望通过 Lab11e 的 BLDC 控制实现电流限制

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/969310/tms320f28069f-i-want-to-the-current-limit-with-bldc-control-of-lab11e

器件型号:TMS320F28069F

你好。

我有疑问。
我正在对 InstaSPIN-FOC 上的 Lab11e 进行评估。

在快速控制中、应用由 user.H 恒定"USER_MOTOR_MAX_CURRENT_"设置的电流限制。
但是、对于 BLDC 控制(速度控制器)、大电流在不施加电流限制的情况下流动。

是否有使用 BLDC 控制进行电流限制的示例代码?
如果不是、您能告诉我如何实现它吗?

此致、
Maeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 由于 BLDC 无需电流闭环即可运行、因此必须使用模拟比较器来实现过流保护或限制速度控制器的输出。