This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDIM100CON5PK:用于 F28335的 DIMM 100引脚连接器

Guru**** 675520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/969061/tmdsdim100con5pk-dimm-100-pin-connector-for-f28335

器件型号:TMDSDIM100CON5PK

您好 Cody、

我和其他几个国家正在遭受这一问题的痛苦。 我们有多个项目依赖 F28335控制卡和内部 PCB、需要连接器。

如果您找到此连接器的任何来源、您能否告知我们。

如果不是、请告知您对代理的确切含义。

期待您的回复。

此致

麦苏德·哈吉安博士

伯明翰大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马苏德

    经纪人只是从制造商处购买股票并将其出售给客户的实体。 它们具有多种优势、例如移除或减少最低订单数量(MOQ)、但通常会有一个标记。

    我不知道有股票的特定经纪人、但值得搜索。 我可以让您与我的供应商联系、但 MOQ 可能比您想要购买的更多。 (如果您需要此信息、请通过论坛向我发送一封私人邮件)

    当然、正如另一个主题中提到的:我建议 切换到使用 HSEC 样式连接器的较新 controlCARD。 之所以选择此连接器、是因为它具有很长的可用寿命。  

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    感谢您的留言。

    我们已经使用此连接器和 contol 卡设计了 PCB。 我们从2013年就一直在使用它、对它的性能非常满意!

    请将我与您的供应商联系起来吗?!

    我认为这将影响 TI 的信誉、因为这意味着我们必须在以前的设计仍在运行且 TI 产品仍在市场上提供时更改它们。 我认为、TI 最好采用 Molex 或 TE 来保持其生产线的正常运转、并且生产率可能会更低。

    期待您的回复。

    此致

    麦苏德·哈吉安博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马苏德

    了解我将通过论坛与您进行"联系"、然后向您发送包含详细信息的私人邮件。

    请注意、许多制造商会将部件标记为 EOL。 我们不能告诉其他实体如何经营业务、也不能控制他们何时决定停止生产。 我可以向您保证、当这些 DIMM 100连接器停产时、已与多家公司取得联系、但最终看来、所联系的公司认为继续生产不会带来利润。   

    此致、
    Cody