This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:部分分配映射不包含 EABI 格式的.map 文件中的所有寄存器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/969330/tms320f280025-the-section-allocation-map-doesn-t-include-all-registers-in-map-file-with-eabi-format

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、专家、

我的客户发现 分配映射内容部分不包括路径示例的.map 文件中的所有寄存器(例如、仅 epwm1而不是 epwm1~7)、与 F280049 COFF 和位字段项目的.map 文件进行比较。

C:\ti\c2000Ware_3_03_00_00\device_support\f28002x\examples\adc\adc_ex2_ePWM_tempsensor

客户想知道 EABI 版本的映射文件为何与基于 位文件项目的 COFF 版本存在上述差异。   

请帮您澄清问题吗? 谢谢!

此致

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna

    该示例仅使用 epwm1。 EABI 与 COFF 不同、仅包含应用中实际使用的符号/数据。 COFF 包括它们、无论它们是否被使用。

    此致

    Chris