This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1010:将2个电机与 BiSS-C 绝对编码器主接口配合使用参考设计

Guru**** 2533780 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-DRV8305EVM, TIDM-1010, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/969115/tidm-1010-using-2-motors-with-biss-c-absolute-encoder-master-interface-reference-design

器件型号:TIDM-1010
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DBOOSTXL-DRV8305EVMDRV8305

大家好、  

这是客户请求、您能否告知:

"

在我们的项目中、我们将对2个电机(28Vdc、峰值电流:最大电流为11.6A、无刷交流伺服电机)进行位置控制。 使用 LAUNCHXL-F28379D DSP。

我们计划使用2个 BOOSTXL-DRV8305EVM 模块来驱动电机。

对于2个绝对编码器、我们计划使用1个 TIDM-1010 BiSS-C 绝对编码器主接口模块。

是否可以同时使用1个 LAUNCHXL-F28379D + 2个 BOOSTXL-DRV8305EVM + 1个 TIDM-1010?

如果不是、我们是否有其他方法可以读取2个 BiSS-C 输出编码器?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan、我将对此进行研究。  我需要咨询更熟悉 DRV8305的人。  我将在本周结束前再次与您进行讨论。  

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们中的每一个都需要一个 SPI 接口。 因此、无法同时在同一 LaunchPad 上安装两个 DRV8305 Booster Pack 和一个 TIDM-1010。 您可以考虑使用一个 DRV 和一个 BiSS Booster Pack 进行实验室评估。 或者、您可以定制 PCB 以承载控制卡和这三个 Booster Pack、并根据要求路由信号。 希望这对您有所帮助。