This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:我想知道如何将增量编码器连接到 LAUNCHXL-F28379D。

Guru**** 2539100 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TMDXIDDK379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/968782/ccs-launchxl-f28379d-i-want-to-know-how-to-connect-the-incremental-encoder-to-the-launchxl-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: TMDXIDDK379DC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我  已查看 LAUNCHXL-F28379D 的原理图、如下所示。

但 增量编码器具有14条线、如下所示 。 如何建立连接?

 我能否仅连接 V+  V-  A+ B+  Z+?  到  LAUNCHXL-F28379D?的总共5条线路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须参考编码器规格以了解确切的详细信息。

    从上表中可以看出、A、B、Z 信号的可用级别为+/-。 这是否适用于 RS485接口? 如果是、您可能必须使用收发器来传输+/-信号。 +/-信号将进入收发器、输出将是单端信号、可作为 QEPA/QEEPB /QEPI 输入连接到 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的答复。

    您的意思是,如果编码器的信号是差分信号,我必须使用收发器将+/-信号传输到单端信号,但不能只使用+信号?对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、似乎编码器的输入是差分的。 如果是、则无法将它们直接连接到 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的答复。

    我将购买收发器并进行传输。

    那么、我还想问 TI 是否有一些基本文档包含连接方法以及 有关编码器和旋转变压器的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、似乎编码器的输入是差分的。 如果是、则无法将它们直接连接到 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的答复。

    我将购买收发器并进行传输。

    那么、我还想问 TI 是否有一些基本文档包含连接方法以及 有关编码器和旋转变压器的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以参考一些使用收发器接收接口信号的参考设计、绝对编码器和旋转变压器也有示例。 找到此目录中的原理图、并参考下面列出的子文件夹。
    C:\ti\c2000Ware_MotorControl_SDK_2_01_00_00\solutions\tmdxiddk379d\hardware\IDDK_HwDevPkg_R2.2.1
    编码器绝对值
    QEP-CAP
    旋转变压器