请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 大家好、
根据 TRM 上的 CPU2器件引导流程图、CPU2将在选择引导模式之前初始化 RAM、我认为这意味着 CPU1从复位状态退出时 CPU2将立即执行 RAM 初始化、对吗?
如果我的客户在 GS10 RAM 中定义了初始化的全局变量、因为 CPU1需要时间将 GS10 RAM 分配给 CPU2、如果 CPU2不是 GS10 RAM 所有者、则永远不会初始化这些 CPU2全局变量、当 CPU2初始化 RAM 时、是否正确?
请提出您的意见、感谢您的帮助。
Luke