This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:电机的抗干扰能力不是预期的

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/968711/tms320f28069-the-anti-disturbance-ability-of-motor-is-not-as-expected

器件型号:TMS320F28069

您好:

当我使用13a 示例时 、我发现电机的抗干扰性能不符合预期。

用我的手模仿推动电机的负载、很明显、电机的输出力有延迟、SpinTAC 的 ERR_ID 经常报告2002错误。

我的电机识别参数、如下图所示。

#define USER_MOTOR_TYPE Motor_Type_Pm
#define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS (1)
#define USER_MOTOR_RR (空)
#define USER_MOTOR_Rs (0.501480341)
#define USER_MOTOR_LS_d (0.0000701279278)
#define USER_MOTOR_LS_q (0.0000701279278)
#define USER_MOTOR_RATed_FLUX (0.0543825179)
#define USER_MOTOR_磁 化电流(空)
#define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT (0.5)
#define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT (-0.5)
#define USER_MOTOR_MAX_CURRENT (8)
#define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz (20.0)
#define USER_MOTOR_ENCODER_LINES (1024.0)
#define USER_MOTOR_MAX_SPEED_KRPM (12.0)
#define USER_SYSTEM_INERTIA (0.004)
#define USER_SYSTEM_FRICTion (0.4) 

接下来是一系列尝试解决此问题的方法。

1.我将 USER_SYSTEM_BAN带宽 设置为40、并感受到电机输出力小于以前的延迟、但问题仍然存在。 如果我高度设置 USER_SYSTEM_BAN带宽、将发生电机抖动。

2.根据故障说明,问题的原因是位置误差超过最大值,然后我将 ST_MREV_ROLLOVER 调整为20,将 ST_MREV_ROLLOVER 调整为8,但没有影响。

3.猜测原因是位置环路的频率已被限制、然后将 USER_PWM_FREQ_kHz 设置为15、 USER_NUM_PWM_TICKS_PER_ISR_TICK、USER_NUM_ISR_TICKS_PER_CTRL_TICKS_PER_TRL_TICKS_PER_CTRLUSER_NUM_CTRL_TRICKS_PER_TOK_CTRLCURRENT_TRK_CTRL、TRU_TRU_TRU_TRT_TRT_TRU_TRT_TRT_TRT_TRICKS_TRT_TRK_TOK_1 TOK_CTRL USER_TRK_CTRL

但它仍然没有效果。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保您的手添加的负载小于电机的额定转矩。 您可以使用电机测试设备添加负载、而无需使用无法向电机施加正确扭矩的手。

    如上所述、您必须按照 instaSPIN 用户指南调整相关参数。 除此之外、我们无法在指南中提供更多有关 instaspin 运动的说明或支持。