This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36H33B2:申请查询

Guru**** 2666255 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M36H33B2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/968502/f28m36h33b2-application-inquiry

器件型号:F28M36H33B2

大家好、团队、

目前、我的客户计划使用 F28M36H33B2、其输入 端有一个光耦合器。 光耦合器的正向电流大约为25mA 至50mA、数据表中写道、控制器的最大缓冲器强度为4mA 至8mA、而在电气规格中、写入的最大灌电流为8mA。  如何从控制器启用该光耦合器?

此致、

Renan