如果使用 SM320F28335-EP
我们如何使用内部软件提高 ADC 性能。 是否可以使用软件减少错误?
2.校准过程可以是什么?
3.如果使用内部基准进行校准,可以提高多少性能?
4.如果使用外部基准、误差将如何受到影响? 校准后,预期误差是多少? 您能否使用 Boot-ROM、外部基准和内部基准提供校准后减少错误的数据?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果使用 SM320F28335-EP
我们如何使用内部软件提高 ADC 性能。 是否可以使用软件减少错误?
2.校准过程可以是什么?
3.如果使用内部基准进行校准,可以提高多少性能?
4.如果使用外部基准、误差将如何受到影响? 校准后,预期误差是多少? 您能否使用 Boot-ROM、外部基准和内部基准提供校准后减少错误的数据?
感谢您访问 C2000 E2E 论坛。
我将阐明 ADC 校准的不同方面以及以下参考文献:
1) TI OTP 内作为器件初始化一部分完成的 ADC 校准:
为了实现 F28335数据表中列出的增益和偏移误差(以及总体 ADC 质量)的 ADC 规格、需要运行此参数。 此函数调用包含在我们的所有 C 示例中、也是 DEVICE_INIT 函数的一部分。
2)这个器件有一个内部 BG 基准、此基准将满足针对它列出的 DS 规格。 还可以选择在 ADCREFIN 引脚上提供外部基准电压。 这具有比内部基准更好的温度系数的潜在优势、但这将取决于其特性
3)额外/外部校准: 可通过执行此操作来降低 ADC 增益/偏移的温度变化。 我建议查看有关 ADC 校准 的应用手册。 虽然这涉及 F2808器件、但它也适用于 SM320F28335-EP 器件。
请告诉我这是否会清除问题。
最棒的
Matthew