This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062F:Instaspin 过调制问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/968479/tms320f28062f-instaspin-over-modulation-questions

器件型号:TMS320F28062F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好专家、

我有一位客户想要了解  F28062F Instaspin 上的过调制。

他们想知道我们是支持调制 II erea、还是仅支持仅为六角的调制 I?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是"调制 II erea"? InstaSPIN 的 FAST 估算器是一种无传感器 FOC 算法、能够很好地在100%占空比下进行过调制、但如果电流感测基于低侧分流电阻、则过调制必须与电流重构配合使用。 您可以查看 motorWare 中 instaspin 实验用户指南中的 lab10a 章节、其中详细介绍了过调制和电流重构。