This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:我的客户需要 COFF 格式闪存 API。

Guru**** 2616395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/968359/tms320f28388d-my-customer-needs-coff-format-flash-api

器件型号:TMS320F28388D

您好、查姆斯、

根据 F2838x 闪存 API 参考指南、C28x 闪存 API 和 CM 闪存 API 目标文件以 EABI 格式分发。

我的客户需要 COFF 格式闪存 API 并将其项目从 F28377D 迁移到 F28388D、将大型项目从 COFF 迁移到 EABI 格式太复杂、我们如何才能获得 COFF 格式闪存 API 以供使用?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    我已开始与您进行离线电子邮件讨论。

    我现在将暂停该线程。

    谢谢、此致、
    Vamsi