This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:片上闪存

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/968405/ccs-tms320f28377s-on-chip-flash

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

我想下载目标的修改后的程序并激活密码。 如何使 ccs6.1.0工具菜单中的片上闪存选项正常工作、以便输入预设密码? 我通过 XDS100连接目标、目标器件已通电。

以下是 打开 ccs6.1.0后的屏幕截图。

如果目标的密码未激活、请按调试按钮进入以下状态:

如果目标的密码已激活,则在选择调试时 ccs6.1.0将显示错误,或按 F11:

单击 OK (确定)进入以下状态:

如何使片上闪存正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于某种原因、屏幕截图不可见。 您可能需要再次上传。

    请注意、如果器件是安全的、则可能无法通过 CCS 连接到目标器件、除非您将引导模式引脚设置更改为"WaitBoot"。 将引导模式设置更改为"WaitBoot"并重启电路板电源后、您应该能够进行连接、然后您可以打开 CCS 闪存插件 GUI 并在密码字段中输入正确的密码并执行闪存操作。

    此致、

    Vivek Singh