请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 您好专家、
我的客户在 F28388D 上遇到一些问题、似乎与 ADC 串扰有关。
它们使用分压器进行测试、并将3.3V 直流电压作为测试信号进行分压、然后将其路由到两个 ADC 引脚 ADCD5和 ADCIN14。 当另一个 ADC 引脚 ADCA0连接到外部电路时、D5和 IN14将提供不同的结果。 (解析器编码器)如果从外部电路中移除 A0、结果将相同(良好)。
我看到 A0和 IN14来自同一组、噪声是否来自基准电路?
所附图片是 D5和 IN14的 ADC 结果之间的比较。 请给我们最好的假设以及我们接下来可以做的事情。 谢谢!
谢尔登