This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1008:由于 CLB 不可用、因此适用于 F28335 MCU 的 EnDat 接口设计

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1008, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/968104/tidm-1008-suitable-endat-interface-design-for-f28335-mcu-as-clb-not-available

器件型号:TIDM-1008
主题中讨论的其他器件: TMS320F28335

您好!

我想知道此 EnDat TIDM-1008接口是否适用于 TMS320F28335 MCU。 如果可能、您将提供与 F28335 MCU 的合适 EnDat 接口。

由于 F28335 MCU 没有 CLB、使用 EnDat 会增加延迟?