This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:能否使用 XDS110引导 F28069M

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/967944/ccs-tms320f28069m-can-i-boot-f28069m-with-xds110

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 我n`t 不支持 表6-1。 数据表中的引导模式选择。 我可以使用 XDS110将新固件加载到该控制器的闪存中、还是需要通过 SCI 或并行端口进行?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以将 XDS110与 Code Composer Studio 一起使用、将新固件编程到器件中。  

    "引导模式选择"表描述了嵌入在引导 ROM 中的代码在复位时将如何响应。  请参阅 F280069器件技术讲座 :https://training.ti.com/c2000-f2806x-microcontroller-workshop 的第4章 和器件技术参考手册的引导 ROM 一章。

    SCI 或并行端口"引导模式选择"选项通常用于在 Code Composer Studio 未连接时升级固件-例如在现场或生产线上。    更多信息、请参阅 www.ti.com/.../sprabv4。

    此致

    Lori