This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:TMDSCNCD28388D 控制卡/集线站和 Arduino Due + Ethernet Shield 之间实现以太网通信

Guru**** 2540830 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/967879/ccs-tms320f28388d-ethernet-communcation-betweem-tmdscncd28388d-control-card-docking-station-and-arduino-due-ethernet-shield

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生或女士:

F28388D 是否有任何 CCS 项目示例可通过 IP 地址为(192.254.34.6)的以太网屏蔽在 F28388D controlCARD (MCU063A)和 Arduino 之间实现以太网通信。 或者至少从我的 PC 到我的控制卡?

我希望能够从 Arduino 中发送变量值、并将其存储到 TI 卡中的寄存器中

我在 \C2000Ware_3_03_00_00\driverlib\f2838x\examples 目录中找不到任何有用的项目。

请提供一些线索吗?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    请注意、由于美国假期、大多数人都不在办公室、专家将于1月5日或6日返回您的办公室。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    正如在 C200Ware 中位于 C2000Ware_3_03_00_00\libraries\communications\ethernet/third_party/lwip\examples\enet_lwip 位置的另一个线程 enet_lwip 示例中讨论的那样、C200Ware 中的 PC 可控制使用以太网实现的卡通信。

    您可以按照项目 readme.txt 中的步骤使其运行。

    谢谢、

    Yashwant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到在 Resource Explorer 中发布的 readme.txt。 请将其附在此处吗?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3463.Readme.txt

    这是文件。

    此致、

    Yashwant