This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, AFE031, C2000WARE, SFRA, LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-AFE031-DF1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/990015/tms320f280025c-tms320f280025c

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件: AFE031C2000WARESFRALAUNCHXL-F280049CBOOSTXL-AFE031-DF1

我的项目中有很大的问题。

我将在 TMS320F280025C 上为我自己的降压转换器编写一个以 C2000数字电源降压转换器 BoosterPack 为基准的代码。 它运行得很好。 我将使用 TI PLC IC AFE031实现 PLC 通信、并使用 TIDA-60001中的参考代码作为参考。 我需要在主程序中包含文件 FSK_corr_detect.lib、fsk_corr_detector.h 和 fsk_packetization.h

我复制了项目目录下的这些文件、并在主项目中添加了以下代码

#include
#include "FSK_corr_detector .h"
#include "fsk_packeting.h"

但是、我在下面看到了一条警告消息

警告#10373-D:库"../FSK_corr_detect.lib"包含与 ELF 输出文件不兼容的 TI-COFF 目标文件。  确保您使用的是正确的库。
警告#10373-D:库"../FSK_corr_detect.lib"包含与 ELF 输出文件不兼容的 TI-COFF 目标文件。  确保您使用的是正确的库。

请建议如何解决。

BR

HK Woo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    我不理解您的意思。 这是否意味着、如果我们的应用使用 TI 库、我们的应用无论如何都不符合 IEC60730?

    另一方面、我是否可以知道库中使用的是哪些寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HK、

    [引用 userid="46959" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/990015/tms320f280025c-tms320f280025c/3746010 #3746010"]这是否意味着如果我们的应用使用 TI 库、我们的应用无论如何都不符合 IEC60730?

    不,这不是我的意思。 我的意思是、当 FSK_corr_detect.lib 最初被写入时、IEC60730安全标准不是我们所想到的、而是我们试图实现的标准。 通过对软件进行某些更改可能会实现 IEC60730安全合规性、但我不是此事的专家。

    我将尝试让更熟悉软件库安全要求的人对此事发表评论。

    [引用 userid="46959" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/990015/tms320f280025c-tms320f280025c/3746010 #3746010"]另一方面,我是否可以知道库中使用的是哪些寄存器?

    您是否已经有权访问库源? 如果没有、您可以通过以下链接请求访问、以便您自己检查以下类型的细节: C2000-AFE031_FSK_RX_SOURCE。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin / Metthaw

    Metthaw,您已要求我在链接文件的部分中添加“FSK_corr_lib_data :>RAMLS4567”。 我想知道、这意味着用于库的所有变量都在该段中声明。 如果正确,我想将 链接文件修改为 FSK_corr_lib_data:> RAMLS7。

    RAMLS7的大小长度为0x80。 它是否足够好? 进行了更改。 我只需检查 RAMLS7的 RAM 测试、无需检查整个 RAM 部分

    BR

    HK Woo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HK、  

    此外、您还可以在 此处查看和评估可用的配套资料:https://www.ti.com/lit/pdf/swaq008 、并评估如何移植和重新使用其中提供的示例、以帮助您实现 IEC60730目标。

    https://www.ti.com/tool/IEC60730SWPACKAGES 是另一个可能对您有所帮助的资源。  

    此致、

    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您还可以查看和评估以下配套资料、了解如何移植和应用这些资料来满足 IEC607030目标。   

    www.ti.com/.../swaq008

    https://www.ti.com/tool/IEC60730SWPACKAGES

    此致、

    Krishna