This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:程序不能在28388D 上运行。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/986936/tms320f28388d-the-program-does-not-run-on-28388d

器件型号:TMS320F28388D

将程序下载到28388D 后、您需要按下复位按钮来运行它。
该程序直接下载到芯片随附的闪存中。 关闭电源后、程序无法运行、程序中设置的 LED 闪烁、但没有响应。
此时、我按下复位按钮、发现小灯开始闪烁。

我之前曾咨询过、这可能是引导引脚设置的问题。
但是,在尝试之后,问题没有得到解决。

我在这里要问如何解决这个麻烦的问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vince、

    很抱歉、延迟回复给您。  您能告诉我、如果您在这里仍然遇到问题、我们可以开始调试吗?

    最棒的

    Matthew