This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2810:添加变量

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/988961/tms320f2810-adding-variable

器件型号:TMS320F2810

您好!

你好。 我们的客户正在使用 TMS320F2810、他们正在尝试添加变量、但未成功。 请参阅下面的完整查询。

"我正在使用 TMS320F2810控制器。 我正在尝试创建一个需要存储在闪存中的变量(该变量的值需要存储在非易失性存储器中)。 为此、我创建变量"Addr"、我在链接文件中以以下方式指定了该变量:SECTIONS





  csmpasswds         :>csm_PWL    page = 0
  csm_rsvd           :>csm_RSVD   page = 0
  地址               :>FLASHA     PAGE=0





但它并不能很好地工作。 您知道如何解决它吗? 谢谢你。"


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    变量 是否定义为 const?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、

    感谢您的回答。

    客户表示:

    我想将变量定义为"UINT16"。 该变量应包含器件的地址、有时可能会更改该地址。

    您能进一步帮助我们吗? 谢谢你

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    他们是否使用闪存 API 对闪存进行编程?

    闪存存储器内容不能像在 RAM 中一样进行更新。

    a = 10;->如果 A 在闪存中,该指令不会更新 A 的值。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Cedrick、

    在过去两周内,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案并回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

    此致、
    Veena