This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:将 FFT 从 CPU1移动到 CLA (计算错误)

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/989978/tms320f28379d-moving-fft-from-cpu1-to-cla-bad-computation

器件型号:TMS320F28379D

大家好、我在 CPU1中完成了 FFT 计算、其中有2048个样本与 DMA 配合使用、我从 ADC 中获取了样本并将其放入缓冲器中、我从中进行了计算。 现在我想将 FFT 移动到 CLA (以节省时间)、但它对我来说不能正常工作。 在 CLA 中、我使用1024个样本、我将填充的缓冲器从 DMA 复制到 IOBuffer、并在 CLA 中计算 FFT。 在计算完成后,我得到 ISR,在这里我计算幅度,然后再从中进行其他计算(rms、能量、相移等)。 我在这里看到了错误 对于50Hz (20ms)正弦信号、我使用 ePWM 作为 ADC 触发器来计算所需样本的确切数量(现在为1024)(ePWM TBCLK = 100MHz;CLKDIV = 0;TBPRD = 1953;CMPA = 977;)。

RFFTmag 还必须位于 LS RAM 中? 因为我没有足够的空间、所以我将其放置在 GSram 中。

我的链接器: e2e.ti.com/.../2837xD_5F00_FLASH_5F00_lnk_5F00_cpu1.rar


我的 CLA 代码:

/*----------------- *
//FFT CLA
/*----------------- *
RFFT_F32_struct rfft;// FFT 对象

#pragma DATA_SECTION (IOBuffer、"IOBuffer");  //输入数组的缓冲区对齐、
float32 IOBuffer[RFFT_SIZE];                  //RFFT_f32u (可选)、RFFT_F32 (必需)
                                            // FFT 的输出会覆盖输入 IF
                                           //RFFT_STOPENAINAINESDON_STOPEN
#pragma DATA_SECTION (IOBuffer2、"IOBuffer");
float32 IOBuffer2[RFFT_SIZE];                 //此处的 FFT 输出(如果 RFFT_STOPENAINAINSES偶 数)

#pragma DATA_SECTION (RFFTmagBuff、"RFFTmag");
float32 RFFTmagBuff[RFFT_SIZE/2+1];           //幅度计算中使用的附加缓冲器

#pragma DATA_SECTION (RFFTF32Coef、"RFFTTwides");
float32 RFFTF32Coef[512];                //Twiddle 缓冲器

空 init_cla (空)

   extern uint32_t Cla1funcsRunStart、Cla1funcsLoadStart、Cla1funcsLoadSize;
   extern uint32_t Cla1ConstRunStart、Cla1ConstLoadStart、Cla1ConstLoadSize;

   EALLOW;

#ifdef _flash
   //CLA 存储器初始化
   memcpy (((uint32_t *)&Cla1funcsRunStart、(uint32_t *)&Cla1funcsLoadStart、(uint32_t)&Cla1funcsLoadSize);
   memcpy (((uint32_t *)&Cla1ConstRunStart、(uint32_t *)&Cla1ConstLoadStart、(uint32_t)&Cla1ConstLoadSize);
#endif

   //初始化并等待 CLA1ToCPUMsgRAM
   MemCfgRegs.MSGxINIT.bit.init_CLA1TOCPU = 1;
   while (MemCfgRegs.MSGxINITDONE.bit.INITDONE_CLA1TOCPU!= 1){};

   //初始化并等待 CPUToCLA1MsgRAM
   MemCfgRegs.MSGxINIT.bit.init_CPUTOCLA1 = 1;
   while (MemCfgRegs.MSGxINITDONE.bit.INITDONE_CPUTOCLA1!= 1){};

   //LS RAM 控制 PRE CLA

   //程序空间
   MemCfgRegs.LSxMSEL.bit.MSEL_LS2 = 1;
   MemCfgRegs.LSxCLAPGM.bit.CLAPGM_LS2 = 1;

   MemCfgRegs.LSxMSEL.bit.MSEL_LS3 = 1;
   MemCfgRegs.LSxCLAPGM.bit.CLAPGM_LS3 = 1;

   //数据空间
   MemCfgRegs.LSxMSEL.bit.MSEL_LS0 = 1;
   MemCfgRegs.LSxCLAPGM.bit.CLAPGM_LS0 = 0;

   MemCfgRegs.LSxMSEL.bit.MSEL_LS1 = 1;
   MemCfgRegs.LSxCLAPGM.bit.CLAPGM_LS1 = 0;

   MemCfgRegs.LSxMSEL.bit.MSEL_LS4 = 1;
   MemCfgRegs.LSxCLAPGM.bit.CLAPGM_LS4 = 0;

   MemCfgRegs.LSxMSEL.bit.MSEL_LS5 = 1;
   MemCfgRegs.LSxCLAPGM.bit.CLAPGM_LS5 = 0;

   EDIS;

   //任务
   EALLOW;
   Cla1Regs.MVECT1 =(uint16_t)(&Cla1Task1);
// Cla1Regs.MVECT2 =(uint16_t)(&Cla1Task2);
// Cla1Regs.MVECT3 =(uint16_t)(&Cla1Task3);
// Cla1Regs.MVECT4 =(uint16_t)(&Cla1Task4);
// Cla1Regs.MVECT5 =(uint16_t)(&Cla1Task5);
// Cla1Regs.MVECT6 =(uint16_t)(&Cla1Task6);
// Cla1Regs.MVECT7 =(uint16_t)(&Cla1Task7);
   Cla1Regs.MVECT8 =(uint16_t)(&Cla1Task8);


   //触发集
   DmaClaSrcSelRegs.CLA1TASKSRCSEL1.bit.task1 = CLA_TRIG_NOPERPH;
   DmaClaSrcSelRegs.CLA1TASSKSRCSEL2.bit.TASK8 = CLA_TRIG_NOPERPH;
   Cla1Regs.MIER =                          (M_INT1 | M_INT8);

   //SW 任务组启用
   Cla1Regs.MCTL.bit.IACKE = 1;

   //CLA ISR
   PieVectTable.CLA1_1_INT         =&cla1Isr1;
   PieCtrlRegs.PIEIER11.bit.INTx1  = 0x01;
   IER |=(M_INT11);
   EDIS;



void init_ClaFFT (void)

   memset (&IOBuffer、0、sizeof (IOBuffer));
   memset (&IOBuffer2、0、sizeof (IOBuffer2));
   memset (&RFFTmagBuff、0、sizeof (RFFTmagBuff));

   rfft.FFTize  = RFFT_SIZE;//(1 << RFFT_STACTS)
   rfft.FFTStages = RFFT_STACages;//(10U)
   rfft.InBuf    =&IOBuffer[0];    //输入缓冲区
   rfft.OutBuf   =&IOBuffer2[0];   //输出缓冲区
   rfft.CosSinBuf =&RFFTF32Coef[0]; //Twiddle 因子缓冲器
   rfft.MagBuf   =&RFFTmagBuff[0]; //Magnitude buffer

   RFFT_F32_SINCOSTable (&rfft);      //计算旋转因子

CLA:

_interrupt void Cla1Task1 (void)

  //_mdebugstop();
  CLA_CFFT_run512Pt ();
  CLA_CFFT_unpack512Pt ();

_interrupt void cla1Isr1 ()

   if (CLASignalType = 0)
   {
       ///Volt 结构
       FFT_COMPUTATION_CLA (&volt1、rfft.OutBuf);//Harmonic from rfft.OutBuf
   }
   其他
   {
       if (CLASignalType = 1)
       {
           //当前结构
           FFT_COMPUTATION_CLA (&curr1、rfft.OutBuf);
       }
   }

   ClaComputationDone = true;
   PieCtrlRegs.PIEACK.ALL = M_INT11;


用于比较 CLA 和旧 CPU 计算(效果良好)的图形 rfft.MagBuf、相同的正弦信号50Hz、CLA 1024个样本 FFT、CPU 2048个样本 FFT。



感谢您的建议、Marek。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marek、

    如果 CLA 要访问 RFFTmag、则必须将其放置在 LSx 存储器中。 请参阅 TMS320F28379D 技术参考手册的第6.3.1节。

    https://www.ti.com/lit/ug/spruhm8i/spruhm8i.pdf

    此外、以下帖子还提供了更多信息、包括可能有所帮助的资源链接:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/786227/faq-cla-frequently-asked-questions

    谢谢、

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试过它、但这更糟糕。 我在 CPU1中的 ISR 中计算 RFFTMag。 在 FFT_COMPUTATION_CLA ()中;使用命令 RFFT_F32_MAG_TMU0 (&rfft)的函数;

    我在 Lsrams 中没有空间、我尝试削减一半 Ls (例如、Ls 3)并将其分配给另一个 RAMS (例如、我的链接器中的 Ls4_5)、但这会影响整个 Ls 和 CLA 程序、 因为它们未对齐、我告诉寄存器 LS3用于程序存储器而不是数据(我不能告诉一半 LS3用于程序、一半用于数据)。

    专家能否检查我的链接器、是否一切正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    LSx 块不能拆分、它们必须作为数据或程序分配。 此外、将在 CLA 侧使用的所有全局变量都必须映射到指定为数据的 LSx 块或 CPU-CLA 消息 RAM。

    谢谢、
    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、但我不能将所有缓冲区移动到 Ls... 如何操作?

    我甚至没有全范围(1024)的双围因子。 我很不明白,我不知道该怎么做...  

    我的内存分配:





    例如、来自 Vishal Coelho (CLA_HandsOnWorkshop)的 TwiddlesFactors 被放置在 GSram 中。 对我来说毫无意义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marek、

    我查看了 CLA_code 配置的 CLAHandsOn 解决方案。 在该实现中、2个 IOBuffers 被放置在 LS RAM 中。 我认为这是 CLA 端使用的唯一共享 FFT 数据结构。  RFFTMag 和 RFFTTwidages"被放置在 GSRAM 中、因为在  main 中执行 RFFT 幅度时、只有代码的 C28端需要这些代码。 因此、分区是有道理的。 如果这是您的实现所执行的操作、则可以遵循相同的操作。

    有关您在以下两行中共享的代码片段的一个问题。 如何触发任务1和任务8? 您是否确认正在运行 CLA1任务?

    //触发集
       DmaClaSrcSelRegs.CLA1TASKSRCSEL1.bit.task1 = CLA_TRIG_NOPERPH;
       DmaClaSrcSelRegs.CLA1TASSKSRCSEL2.bit.TASK8 = CLA_TRIG_NOPERPH;

    谢谢、

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答。 我使用 DMA 进行乒乓缓冲、因此在我向本地缓冲器(例如、InBuf_Volt1)填充1024个样本后、我将值复制到 IOBuffer 和 inc Task1。 任务1完成 FFT 后、我得到了 CLA ISR、其中程序计算幅度和相位。

    如下所示:

    DMA

    while( (Cla1Regs.MIRUN.bit.INT1 == 1) && (ClaComputationDone == false) ){;}
    memcpy(IOBuffer, InBuf_Volt1, sizeof IOBuffer*sizeof(float32));
        ClaComputationDone = false;
        CLASignalType = 0;
        Cla1ForceTask1();


    CLA FFT:
    __interrupt void Cla1Task1 ( void )
    {
       //__mdebugstop();
    
       CLA_CFFT_run512Pt();
       CLA_CFFT_unpack512Pt();
    }


    CLA ISR:
    __interrupt void cla1Isr1 ()
    {
    
        if(CLASignalType == 0)
        {
            //Volt struct
            FFT_Computation_Cla(&volt1, rfft.MagBuf); //Calculating mag and phs
        }
        else
        {
            if(CLASignalType == 1)
            {
                //Curr struct
                FFT_Computation_Cla(&curr1, rfft.MagBuf); //Calculating mag and phs
            }
        }
    
        ClaComputationDone = true;
        PieCtrlRegs.PIEACK.all = M_INT11;
    }


    另一个错误... 我的 accessViolationISR 检测 CLA 违规故障。 但是在 fetchAddressCLAISR 中、我有0值(那么地址0x0?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    在 DMA 代码片段行1中:当 CLA 任务1正在运行时、while 条件为 true、并且标志为 false。 我想知道是否会有一个竞争条件、在 CLA 任务结束时、while 条件变为 false 并在 cla1Isr1被触发前继续运行。 也许有人建议尝试将条件更改为仅检查 ClaComputationDone 标志并删除 MIRUN.INT1检查?

    关于访问冲突-它是否表示 CLA 读取或写入或提取故障?

    谢谢、

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、我可以编辑此条件。 但这不应导致问题。 我使用正弦信号尝试了解决方案程序(CLAHandsOn 解决方案)、结果与主程序中的结果完全相同。 我在 MATLAB FFT 中有相同的信号(用于比较),在 CLA 中,一些采样/谐波是好的,一些是坏的(例如,在 MATLAB FFT[1]= 51444.12和 CLA FFT[1]= 0.0中)。  

    它可能是获取故障。

    我的朋友告诉我、TwiddlesFactors 必须位于 LSram 中(检查 RFFT_F32.asm 文件)。 但是、如果它在 GS 或 LS 中、结果不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看、这是我的正弦 LSB 表:

    float32 sineLSB[]=
    {
     32768,32969,33170,33371,33572,33774,33975,34176,
     34377,34578,34779,34980,35180,35381,35582,35782,
     35982,36183,36383,36583,36782,36982,37182,37381,
     37580,37779,37978,38177,38375,38573,38771,38969,
     39166,39364,39561,39757,39954,40150,40346,40542,
     40737,40932,41127,41321,41515,41709,41903,42096,
     42288,42481,42673,42864,43056,43247,43437,43627,
     43817,44006,44195,44383,44571,44759,44946,45133,
     45319,45504,45690,45874,46058,46242,46425,46608,
     46790,46972,47153,47333,47513,47693,47872,48050,
     48228,48405,48582,48758,48933,49108,49282,49455,
     49628,49800,49972,50143,50313,50483,50652,50820,
     50988,51155,51321,51487,51651,51815,51979,52142,
     52303,52465,52625,52785,52944,53102,53259,53416,
     53572,53727,53881,54035,54188,54339,54491,54641,
     54790,54939,55087,55234,55380,55525,55669,55813,
     55955,56097,56238,56378,56517,56655,56793,56929,
     57065,57199,57333,57466,57597,57728,57858,57987,
     58115,58242,58368,58493,58618,58741,58863,58984,
     59104,59224,59342,59459,59575,59691,59805,59918,
     60030,60141,60251,60360,60468,60575,60681,60786,
     60890,60993,61095,61195,61295,61393,61491,61587,
     61682,61776,61869,61961,62052,62142,62230,62318,
     62404,62490,62574,62657,62739,62820,62899,62978,
     63055,63131,63206,63280,63353,63425,63495,63565,
     63633,63700,63766,63830,63894,63956,64017,64077,
     64136,64193,64250,64305,64359,64412,64464,64514,
     64563,64611,64658,64704,64748,64791,64834,64874,
     64914,64952,64990,65025,65060,65094,65126,65157,
     65187,65216,65243,65269,65294,65318,65340,65362,
     65382,65401,65418,65435,65450,65464,65476,65488,
     65498,65507,65515,65521,65526,65530,65533,65535,
     65535,65534,65532,65528,65524,65518,65511,65503,
     65493,65482,65470,65457,65442,65427,65410,65391,
     65372,65351,65329,65306,65282,65256,65230,65201,
     65172,65142,65110,65077,65043,65008,64971,64933,
     64894,64854,64813,64770,64726,64681,64635,64587,
     64539,64489,64438,64386,64332,64278,64222,64165,
     64107,64047,63987,63925,63862,63798,63733,63666,
     63599,63530,63460,63389,63317,63244,63169,63093,
     63017,62939,62860,62779,62698,62616,62532,62447,
     62361,62274,62186,62097,62007,61915,61823,61729,
     61635,61539,61442,61344,61245,61145,61044,60942,
     60838,60734,60629,60522,60415,60306,60196,60086,
     59974,59862,59748,59633,59517,59401,59283,59164,
     59044,58924,58802,58679,58556,58431,58305,58179,
     58051,57923,57793,57663,57532,57399,57266,57132,
     56997,56861,56724,56586,56448,56308,56168,56026,
     55884,55741,55597,55452,55307,55160,55013,54865,
     54716,54566,54415,54264,54111,53958,53804,53650,
     53494,53338,53181,53023,52864,52705,52545,52384,
     52223,52060,51897,51734,51569,51404,51238,51071,
     50904,50736,50568,50398,50228,50058,49886,49714,
     49542,49369,49195,49020,48845,48670,48493,48317,
     48139,47961,47782,47603,47424,47243,47062,46881,
     46699,46517,46334,46150,45966,45782,45597,45412,
     45226,45039,44852,44665,44477,44289,44101,43912,
     43722,43532,43342,43151,42960,42769,42577,42385,
     42192,41999,41806,41612,41418,41224,41029,40835,
     40639,40444,40248,40052,39856,39659,39462,39265,
     39068,38870,38672,38474,38276,38077,37879,37680,
     37481,37281,37082,36882,36683,36483,36283,36083,
     35882,35682,35481,35281,35080,34879,34678,34477,
     34276,34075,33874,33673,33472,33271,33069,32868,
     32667,32466,32264,32063,31862,31661,31460,31259,
     31058,30857,30656,30455,30254,30054,29853,29653,
     29452,29252,29052,28852,28653,28453,28254,28054,
     27855,27656,27458,27259,27061,26863,26665,26467,
     26270,26073,25876,25679,25483,25287,25091,24896,
     24700,24506,24311,24117,23923,23729,23536,23343,
     23150,22958,22766,22575,22384,22193,22003,21813,
     21623,21434,21246,21058,20870,20683,20496,20309,
     20123,19938,19753,19569,19385,19201,19018,18836,
     18654,18473,18292,18111,17932,17753,17574,17396,
     17218,17042,16865,16690,16515,16340,16166,15993,
     15821,15649,15477,15307,15137,14967,14799,14631,
     14464,14297,14131,13966,13801,13638,13475,13312,
     13151,12990,12830,12671,12512,12354,12197,12041,
     11885,11731,11577,11424,11271,11120,10969,10819,
     10670,10522,10375,10228,10083,9938,9794,9651,
     9509,9367,9227,9087,8949,8811,8674,8538,
     8403,8269,8136,8003,7872,7742,7612,7484,
     7356,7230,7104,6979,6856,6733,6611,6491,
     6371,6252,6134,6018,5902,5787,5673,5561,
     5449,5339,5229,5120,5013,4906,4801,4697,
     4593,4491,4390,4290,4191,4093,3996,3900,
     3806,3712,3620,3528,3438,3349,3261,3174,
     3088,3003,2919,2837,2756,2675,2596,2518,
     2442,2366,2291,2218,2146,2075,2005,1936,
     1869,1802,1737,1673,1610,1548,1488,1428,
     1370,1313,1257,1203,1149,1097,1046,996,
     948,900,854,809,765,722,681,641,
     602,564,527,492,458,425,393,363,
     334,305,279,253,229,206,184,163,
     144,125,108,93,78,65,53,42,
     32,24,17,11,7,3,1,0,
     0,2,5,9,14,20,28,37,
     47,59,71,85,100,117,134,153,
     173,195,217,241,266,292,319,348,
     378,409,441,475,510,545,583,621,
     661,701,744,787,831,877,924,972,
     1021,1071,1123,1176,1230,1285,1342,1399,
     1458,1518,1579,1641,1705,1769,1835,1902,
     1970,2040,2110,2182,2255,2329,2404,2480,
     2557,2636,2715,2796,2878,2961,3045,3131,
     3217,3305,3393,3483,3574,3666,3759,3853,
     3948,4044,4142,4240,4340,4440,4542,4645,
     4749,4854,4960,5067,5175,5284,5394,5505,
     5617,5730,5844,5960,6076,6193,6311,6431,
     6551,6672,6794,6917,7042,7167,7293,7420,
     7548,7677,7807,7938,8069,8202,8336,8470,
     8606,8742,8880,9018,9157,9297,9438,9580,
     9722,9866,10010,10155,10301,10448,10596,10745,
     10894,11044,11196,11347,11500,11654,11808,11963,
     12119,12276,12433,12591,12750,12910,13070,13232,
     13393,13556,13720,13884,14048,14214,14380,14547,
     14715,14883,15052,15222,15392,15563,15735,15907,
     16080,16253,16427,16602,16777,16953,17130,17307,
     17485,17663,17842,18022,18202,18382,18563,18745,
     18927,19110,19293,19477,19661,19845,20031,20216,
     20402,20589,20776,20964,21152,21340,21529,21718,
     21908,22098,22288,22479,22671,22862,23054,23247,
     23439,23632,23826,24020,24214,24408,24603,24798,
     24993,25189,25385,25581,25778,25974,26171,26369,
     26566,26764,26962,27160,27358,27557,27756,27955,
     28154,28353,28553,28753,28952,29152,29352,29553,
     29753,29953,30154,30355,30555,30756,30957,31158,
     31359,31560,31761,31963,32164,32365,32566,32768
    };


    MATLAB FFT (前10个 HARM):
    FFT[0]= 33553921.000000;FFT[1]= 51446.738829;  
    FFT[2]=-133.278611; FFT[3]=-112.275631;  
    FFT[4]=-106.212885; FFT[5]=-103.780600;  
    FFT[6]=-102.510888; FFT[7]=-101.740960;  
    FFT[8]=-101.371433;FFT[9]=-100.479893;

    --------------------------------------------------
    CLA FFT (任务1完成后的 IOBuffer2):
    FFT[0]= 33553920.0;FFT[1]= 0.0;  
    FFT[2]= 51445.25; FFT[3]=-16768642.0;  
    FFT[4]=-133.279663; FFT[5]= 21883.7246;  
    FFT[6]=-111.808167; FFT[7]= 12307.0195;  
    FFT[8]=-106.212616;FFT[9]= 8736.04883;

    那么、请告诉我、为什么每二次谐波中都有很高的值? 当它们不在这里时、它将是良好的 FFT。
    我在 CPU1中有2048个 FFT (出于测试目的、MATLAB 与 CPU1是正确的)

    CLA 项目中使用的库:
    rts2800_fpu32.lib
    C28x_CLA_DSP_library_datarom.lib
    C28x_FPU_DSP_library.lib
    IQMath_fpu32.lib
    F2837xRevB_c1bootROM_CLADataROMSymbols_fpu32.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    CLA FFT API 库是为技术讲座示例创建的、不属于我们官方软件支持的一部分。 因此、我对实现没有可见性、也不知道这是否是预期的。 我正在与其他团队成员联系、并将告诉您我发现的内容。

    同时、也许可以检查共享数据类型、看看它们在 C28和 CLA 上的大小是相同的。 您可以在以下链接中找到相关信息:

    https://software-dl.ti.com/C2000/docs/cla_software_dev_guide/faq.html#how-are-data-types-different-on-c28x-and-cla

    谢谢、

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的观看、非常乐意为我提供帮助。 我将等待回复:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    以下是我从团队那里得到的一个意见、您能否检查您是否确实如此:

    C28 FPU32 RFFT 输出:实数占用缓冲区的前半部分、虚数占用第二个部分(顺序相反):

     

    OutBuf[0]=实数[0]

    OutBuf[1]=实数[1]

    OutBuf[2]=实数[2]

    ………μ A

    OutBuf[N/2]=实数[N/2]

    OutBuf[N/2+1]= imag[N/2-1]

    ………μ A

    OutBuf[N-3]= imag[3]

    OutBuf[N-2]= imag[2]

    OutBuf[N-1]= imag[1]

     

    基于 CFFT+Unpackt 的 CLA RFFT:实数+虚数对:

     

    OutBuf[0]=实数[0]

    OutBuf[1]= imag[0]

    OutBuf[2]=实数[1]

    OutBuf[3]= imag[1]

    ………μ A

    OutBuf[N-2]=实数[N-1]

    OutBuf[N-1]= imag[N-1]

    谢谢、

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我现在已经把它弄清楚了。

    我是否还应该为阶段运行整个 IOBuffer2? 或者,我是否应该首先获取实部(到本地缓冲区)并开始运行相位函数? (笑声) 或者,我是否只能在计算后为实际零件选择角度?  

    你给我带来了问题,非常感谢,哦:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    相关知识。 我向专家询问您的问题、并在听到反馈后通知您。

    谢谢、

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    您将使用哪种 API 进行幅度计算? 如果它是 RFFT_F32_MAG_TMU0、与车间应用相同、则 IOBuffer2实值和虚值必须与 RFFT 在 C28上输出的布局相同。 因此、需要对 CLA CFFT 中的缓冲区进行后处理并以相同的方式进行订购、这是很好的。

    谢谢、

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、我使用此 API。 因此,实数部分将位于前512个数组位置或否?

    编辑:好的、我明白了。 Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    太棒了、我将继续并结束这条线程。

    谢谢、
    Ashwini