This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:PS21765逆变器损坏。 我可以从哪个网站获取更换部件?

Guru**** 2941190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/987797/tmdxiddk379d-ps21765-inverter-got-damaged-from-which-website-i-can-get-the-replacement-part

器件型号:TMDXIDDK379D

DigiKey 说该器件不再制造(停产)。 您能告诉我从哪里可以获得等效/相同的器件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以联系三菱吗? 即使只有备选器件可用、它们也可以建议是否需要执行任何权变措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitsubishi 提供了一个替代器件、需要对电路板进行极小的校正。

    http://www.pwrx.com/pwrx/docs/pss20s71f6.pdf

    插针20,电路板底部,卸下焊盘,将连接与接地隔离。

    请勿安装 R1、R2、R3、D1、D2&D3、因为这些组件位于新 IPM 设计的内部

    零件处于活动状态、但供应商在此有备份订单。 需要在周围购物。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请重新检查链接。 我无法打开它(404错误)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.mitsubishielectric.com/semiconductors/content/product/powermodule/dipipm/version6/pss20s71f6_e.pdf

    它现在位于三菱标签下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramesh:

    您建议的替代器件在任何网站中都不可用。 是否有其他可用的替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramesh:

    我期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    我与各种供应商进行了搜索、交货周期约为6-7个月。 目前没有其他匹配的器件 可供我建议。 您可以在当地向您的供应商进行任何更换、尽管我怀疑他们可能会这样说。