Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2806
主题中讨论的其他器件:TMS320F2806
你(们)好。
我面临的问题是、当我尝试调试 ADC 时、我的 Code Composer Studio 会不断地处理错误"读取内存块时遇到问题"。
详细而言、我放置了一个设置为"刷新所有窗口"的唤醒点、并将 ADCRESULT 变量添加到观察表达式中、以便查看 ADCRESULT 寄存器的生命周期更新、甚至将数据绘制到图形中。 到目前为止一切都正常。 当我停止调试会话并重新启动它时、会出现问题。 它加载程序、而不是执行上述错误。 或更精确地说:
C28xx_CPU1: GEL Output: Memory Map Initialization Complete C28xx_CPU1: GEL Output: ... DCSM Initialization Start ... C28xx_CPU1: GEL Output: ... DCSM Initialization Done ... C28xx_CPU1: GEL Output: ... DCSM Initialization Start ... C28xx_CPU1: GEL Output: ... DCSM Initialization Done ... IcePick_C_0: Trouble Reading Memory Block at 0x0 on Page 0 of Length 0xc8 IcePick_C_0: Trouble Reading Memory Block at 0x0 on Page 0 of Length 0xc8 IcePick_C_0: Trouble Reading Memory Block at 0x0 on Page 0 of Length 0xc8 IcePick_C_0: Trouble Reading Memory Block at 0x0 on Page 0 of Length 0xc8 IcePick_C_0: Trouble Reading Memory Block at 0x0 on Page 0 of Length 0xc8 IcePick_C_0: Trouble Reading Memory Block at 0x0 on Page 0 of Length 0xc8 IcePick_C_0: Trouble Reading Memory Block at 0x0 on Page 0 of Length 0xc8 IcePick_C_0: Trouble Reading Memory Block at 0x0 on Page 0 of Length 0xc8
尽管存在错误、调试会话仍可以正常工作、但在我看来、在许多情况下、"ISR 正在被调用"等问题都没有发生、或者我是否认为由于 CCS 无法调用而未被调用 再找到断点了吗?
因此、我想知道上述问题是否为已知问题、是否有一些准则可以避免这种问题、错误是否真的会影响我的调试会话、或者是否可以忽略它?!
非常感谢!