This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:COFF 格式闪存 API

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/989998/tms320f28388d-coff-format-flash-api

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

根据 F2838x 闪存 API 参考指南、C28x 闪存 API 和 CM 闪存 API 目标文件以 EABI 格式分发。

我 需要 COFF 格式闪存 API 并将项目从 F28377D 迁移到 F28388D、将大型项目从 COFF 迁移到 EABI 格式太复杂、我们如何才能获得 COFF 格式闪存 API 以供使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vesgine、

    我了解您的情况。

    请注意:  用于 F28388D 的 C2000Ware 中支持的所有软件(例如 EtherCAT 库、以太网库、driverlib、IQMath 等)都将采用 EABI 格式。   此外、编译器不支持 FPU64和 COFF 中的快速整数除法等较新的功能。   这些仅在 EABI 中受支持。

    因此、如果可能、我们建议考虑改用 EABI。  这有助于您及时获得所有支持和更新。

    如果您在将应用从 COFF 迁移到 EABI 方面需要任何帮助、请参阅  :software-dl.ti.com/.../C2000_c28x_migration_from_coff_to_eabi.html

    如果您出于任何合理原因无法转至 EABI、请告知我们、我们可以进行讨论。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的成熟产品使用28377D、随附的老化软件基于 COFF 格式 API。 我们需要在短时间内将28377D 更改为28388D、并且没有足够的时间根据 EABI 格式开发老化软件。

     在很长 的将来、我们将切换到 EABI 格式、但在不久的将来、我们需要快速迁移解决方案。

    谢谢、此致、

    Vesgine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vesgine、

    明白了。  请通过 E2E 友谊请求与我联系、并在私人聊天中向我发送一条笔记。   

              单击我的姓名->在打开的网页中单击"连接"->单击"请求好友"。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vesgine、

    我现在正在关闭此帖子、因为我们正在离线工作以向您提供该库。

    谢谢、此致、
    Vamsi