This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:有关 IEC60730的一些问题

Guru**** 2961500 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/990014/tms320f28034-some-questions-about-iec60730

器件型号:TMS320F28034
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、

您好、专家、

我的客户是 IEC60730的认证、第三方在附件中有一些问题、您能帮助回答以下问题吗? 有关更多详细信息、请参阅随附的。

问题1:从 CCS 窗口中有很多内核寄存器?STL_CPU_TEST 为什么仅涵盖 CPU 内核寄存器的一部分? 如果这些文档与安全无关,是否有要讨论的文档? ?μ A

问题2:有 OSC1和 OSC2两个时钟源、这两个时钟是否独立?任何要介绍的文档?

问题3:PSA CRC 是硬件模块或软件模块?

e2e.ti.com/.../question-list-for-IEC60730.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.你能否澄清你所谈论的是哪些问题? 该库中的另一个模块涵盖了 PC。 确实缺少 ST1和 RPC。 我在该测试的 F28004x 端口中编写了这些测试、这些测试可以添加到 F2803x 版本。 如果您安装了较新版本的 C2000Ware、请查看 C2000Ware\libraries\diagnostic\f28004x\source\stl_cpu_reg.asm。

    如果这个问题是指 STF、RxL 和 RxH 寄存器、它们都是 FPU 的一部分-如果我正确地回忆、它们实际上并不适用于这个器件。

    如果这是您独立的意思、那么它们是独立的内部振荡器。 我认为 TRM 是记录振荡器及其用途的主要位置。

    PSA 是硬件。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的惠特尼:

    感谢您的回复!

    对于问题3、第三方认为用于 CRC 的硬件不可靠、他们认为 CRC 应全部通过软件来完成、我们是否有任何进一步的材料来证明用于 CRC 的 PSA 符合 IEC60730?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、很强、

    我今天和明天都不在办公室、但我将进行调查、下周回来。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强、

    TMS320F28034产品页面上提供了安全手册和 VDE 认证的链接。

    惠特尼