This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025-Q1:最高结温

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/989825/tms320f280025-q1-maximum-junction-temperature

器件型号:TMS320F280025-Q1

大家好、

数据表中的最高结温(125C)仅适用于非汽车器件还是适用于汽车-Q1器件?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    感谢您访问 E2E 论坛。  

    125C 的最高结温仅适用于非汽车器件;-Q1型号可支持高达125C 的环境空气温度。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    那么-Q1器件是否存在额定最大结温? 是150°C 吗?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    我需要咨询一些芯片/设计团队、看看这里的数字是什么。

    基于热性能、如果 Tamb=125C、在最坏的情况下、我认为结温不会超过~132C。 我将看到我是否可以通过 tomm 获得更可靠的答案。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    如果您可以进行检查并确认、我们将不胜感激。 由于它不在数据表中、我想确保它是正确的。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    我确认150C 是 Q1的 Tj 最大值。  只要将 Tambi 保持在125C 或更低的温度,Tj 就不应该看到>142C (我在上面使用了不正确的系数,并且假定条件是最差的)。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matthew!