This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:配置 controlCARD TMS320F28379D

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/983445/tms320f28379d-configure-controlcard-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCK

尊敬的 TI 团队:

我有一个 controlCARD F28379D、如"https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=TMDSCNCD28379D"中所示。 我将这个 controlCARD 放在转换器的插座上。

如何在此 controlCARD 上配置开关来为其加电? 现在的问题是、每当我将此 controlCARD 放在转换器上时、+5V 电源就会降至+2V。 我想应该有一些步骤来配置它、以便为它加电。

已注意到该 controlCARD 与其扩展坞配合工作正常。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Van、

    如果您的 controlCARD 在 TMDSHSECDOCK 集线站中正常工作、则应正确配置它。 您如何在使用 TMDSHSECDOCK 时供电?这与您的转换器的工作有何不同?

    如果您要将 controlCARD 连接到的这个"转换器"是您自己的设计、那么我将从以下内容开始:

    1. 检查您的原理图并确保您的电源引脚和接地引脚正确。
    2. 确保您的转换器在 HSEC8连接器上没有任何焊接桥。
    3. 确保您的5V 电源具有足够的电流容量来驱动 controlCARD。  

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板上的电源不稳定。 我必须 为控制卡使用外部+5V 电源、它工作正常。