请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 您好!
我们使用 TMS320F28069来控制无传感器 BLDC 电机;电机在扭矩模式下运行良好、但是我们在速度模式下遇到一些问题、在速度模式下、当我们更改负载时、电机会保持振荡。 我们花了很多时间来调优速度环路、但没有太大帮助。 无人机应用! 当我们改变负载时、电机需要斜升至1200rpm 并将速度保持在1000rpm。 可接受的转速变化 在50转/分以内。 电机额定转速为1200 rpm、额定电压为42V。 感谢您的紧急支持。
谢谢