This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:复位后 TMS320F28069PZT 的所有 GPIO 的默认值

Guru**** 2558910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/990135/tms320f28069-default-value-of-all-gpios-of-tms320f28069pzt-after-reset

器件型号:TMS320F28069

大家好、

 我们的客户希望知道复位后 TMS320F28069PZT 的所有 GPIO 的默认值。 根据数据表的第6.2节、 GPIO 功能是复位时的默认值、但复位后 GPIO 是逻辑高电平还是逻辑低电平不会被清零。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    所有 GPIO 多路复用器默认为"GPIO"、并将 GPIO 配置为输入。 有一个 GPxPUD 寄存器控制给定 GPIO 的内部上拉电路。 给定 GPIO 的默认状态可以启用、也可以不启用、具体取决于 GPxPUD 寄存器中相应位的复位状态。

    如果引脚上需要已知状态、例如 FET 驱动器引脚、则建议使用外部拉电阻器。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    非常感谢您提供此信息。

    此致、

    Danilo