This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:使用等于 VDDA 的 ADC 基准电压

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/989057/tms320f28386d-using-adc-reference-voltage-equal-to-vdda

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:REF3030OPA320OPA350

您好!

我目前正在进行 使用 TMS320F2838x 系列的设计。 为方便起见、我计划将3V3电源轨用于 VDDA 电源、并 用作 所有四个 ADC 的基准电压(VREFHI)。 现在、看一下第7.11.2.3.3节(参见下面的屏幕截图)、可以看到 VREFHI 应该在2.4V 到 VDDA 的范围内、这意味着可以从 VDDA 提供 VREFHI。 另一方面、在下面的注释中、它显示"VREFHI 引脚必须 保持在低于"VDDA 、以便 ADC 和 DAC 满足指定的性能参数"。  这只是注释中的"不精确"措辞、并且 VREFHI 等于 VDDA 也是可以的、还是确实需要始终将 VREFHI 保持在 VDDA 以下?

此外、通过查看 F28388D controlCARD 的原理图、还可以选择将 VDDA 用作 VREFHI。

我期待就该主题提供一些反馈。

谢谢、此致、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    措辞不精确;当 VREFHI 被接至 VDDA 时、添加注释的担心将不适用、所以这可能是"小于或等于"。   

    但是、请注意、实际情况下、仅将 VDDA 连接到 VREFHI 通常不会导致特别好的 ADC 性能。  VREFHI 引脚中的任何噪声或不准确性都将直接显示在 ADC 结果中、这就是为什么该引脚通常由精密基准电压+低噪声和高速运算放大器驱动的原因。  但是、如果 您没有非常严格的 ADC 性能要求、那么您肯定可以通过 电源轨来驱动该引脚。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [主持人编辑]查看下一次回复中的解决方案。   

    您好 Devin、

    感谢您的反馈。 我知道、将 VREFHI 与 VDDA 绑定到直接会向 ADC 引入一些噪声、但最好知道这通常是可行的。

    同时、我还了解了一些 TI 的精密电压基准 IC。 过去、我们经常将 REF30xx 用作外部 ADC 的电压基准、到目前为止、我们对性能一直很满意。 因此、我也考虑了将 REF3030用作 F28386D ADC 的电压基准。

    现在、我想知道是否真的需要在 REF3030和 VREFHI 输入之间放置一个运算放大器缓冲器、因为 REF3030据说在任何电容负载下都是稳定的(F28386D 数据表建议 在16位操作时使用4 22µF)、 提供合理的输出电流并显示良好的负载调节行为。 我的计划是使用单个 REF3030基准实际驱动所有四个 ADC VREFHI 引脚。 您在这里看到了任何问题吗? 我对插入额外的运算放大器缓冲器的主要顾虑是稳定性问题、这是因为它需要驱动高容性负载。

    谢谢、此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    请参阅以下 e2e 线程以及一些其他信息:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/477506/faq-adc-reference-in-tms320f28377dzwt

    您肯定需要使用缓冲器、但您可以在每个运算放大器通道上驱动两个 VREFHI。  在稳定性方面、OPA320或 OPA350均可使用少量(几百毫欧)的缓冲电阻(与大 VREFHI 电容器串联的电阻)完成工作。  如果需要、我可以为您提供一些仿真稳定性的资源。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    感谢您的帮助。 让我们看看我们的最终决定是什么-但无论如何、这些都是很好的资源可以返回。

    BTW:我在自己的帖子中意外点击了"这解决了我的问题"按钮。 是否有任何方法可以恢复这种情况?

    谢谢、此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    听起来不错;如果您有其他问题、请随意制作另一个主题。

    我不确定是否有一种简单的方法可以撤消标记为已解决的、但我可以对其进行编辑、以便在下面的答复中添加一条注释。  总之、无需担心太多问题。