主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我正在尝试使用闪存 API 通过 CAN 对闪存进行编程。 我可以达到它开始擦除闪存、然后擦除它需要的一些代码的程度。 我怀疑这是库中的一些函数调用。 这是一个来自存储器映射的剪辑。
模块总结
模块 代码 初始化数据 未初始化数据
---- ---- -------- ----------
C:/ti/C2000Ware_3_04_00_00_Software/libraries/flash_api/f2837xd/lib/F021_API_F2837xD_FPU32.lib
FlashStateMachine.obj 727 0 0
program.obj 413 0 0
utilities.obj 114 0 0
init.obj 52 0 12.
ASYNC.obj 32 0 0
+-++---------------- +--- --------------- --------------- +
总计: 1338 0 12
尽管我似乎无法找到这些函数的名称。 不过、链接器显然认为需要它们。
我已经尝试了几种不同的方法来将这些加载到 RAM 中、但没有成功。 我已经了解过 spra958l、spraau8a 和 spru513v、不确定我是否找到了将这些函数放入 RAM 的方法(我可能缺少一些东西)
那么、我基本上有2个问题。 首先、您认为这些库函数应该位于 RAM 中吗? 第二、如果是、我们如何做到这一点?
谢谢
Dave