This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:未加载导入的工程

Guru**** 2610995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/987764/tms320f28379d-imported-project-not-loading

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我必须在 CCS 中的另一台计算机上运行我正在处理的项目、并尝试导入该项目。  

它正在生成、加载时 显示了以下给定错误。 XDS100v2探针已通过连接测试、成功通过测试。

在这两台计算机上、相同版本的 CCS 正在运行。 请帮我解决问题

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主题专家已被指派到此主题。 请在接下来的24小时内回复。  

    您所附加的错误快照看起来不正确。 不清楚您在第二台机器上遇到了什么错误。 请您详细说明您同时面临的问题、以便帮助我们更好地提供支持。  

    谢谢、此致

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rekha、

    快照中控制台窗口中的消息不是错误。  这是一个信息。  如果您有任何疑问、请通读并告知我。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rekha、

    我要关闭此帖子。 如果您有其他问题、您可以回复此帖子以重新打开该主题。  如果锁定、您可以打开新帖子。

    谢谢、此致、

    Vamsi