This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CPU2引导失败

Guru**** 2554690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/982799/tms320f28388d-cpu2-boot-fail

器件型号:TMS320F28388D

您好!  

我最近制作了500个定制板。  

某些电路板在上电期间存在不可纠正的错误。

我检查了 ERR_STATUS 和 IPC 命令。

当发生不可纠正的错误时、ERR_STATUS 寄存器中的 UNC_ERR_L 标志被设置为1。

CPU2至 CPU1错误 IPC 命令为0xFFFF FFFA。

开机时偶尔会出现此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoon、

    如果 CPU2至 CPU1错误 IPC 命令为0xFFFF FFFA、则表示 CPU2接收到 NMI (不可屏蔽中断)。 此信息可在中的 TRM 页676中找到

    表5-23. CPU2至 CPU1错误 IPC 命令

    CPU2 BootROM 状态存储在地址0x0000 0002中。 您需要了解触发 NMI 的事件、然后采取纠正措施。 在 Pg708中、表5-71。 CPU2引导状态位字段提供位字段 CPU2引导状态、并将帮助您确定哪个事件触发 NMI 事件。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    CPU2TOCPU1IPCBOOTSTS 为 0x90027002。

    与正常情况相比、第28位被置位。

    第28位的描述是发生了闪存不可纠正的错误 NMI。

    闪存和启动时的电源之间是否存在关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoon、

    您是否确定为闪存对 ECC 进行编程?

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否已解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、 此问题未解决。  

    我一定要对闪存的 ECC 进行编程。

    是否可以对相同的 ECC 进行编程、但只有某些电路板会出现错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoon、

    作为故障器件、请检查发生 ECC 错误的地址。  您可以将代码加载到 RAM 中、以便在启用 ECC 的情况下读取整个闪存空间。  这将捕获 FLASH_ECC_regs 中的错误地址(请参阅 TRM 中的第13.13.3节 FLASH_ECC_regs 寄存器)。

    这将帮助您进一步分析问题。

    谢谢、此致、
    Vamsi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoon、

    您对此有更新吗?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoon、

    由于我没有听到您的反馈、我假设您找到了导致错误的位置。  我要关闭此帖子。

    谢谢、此致、

    Vamsi