This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:EMIF 的最大时钟频率是多少?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/989915/tms320f28374d-what-s-the-maximum-clock-frequency-of-emif

器件型号:TMS320F28374D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、查姆斯、

根据数据表、EMIF 的最大时钟频率看起来是200MHz、这是对的吗?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    对于异步 RAM、EMIF 可在200MHz SYSCLK 上计时。 对于同步 RAM、EMIF 只能以100MHz 的频率运行。

    在考虑 EMIF 配置时、此工具很有用:~\C2000Ware_XXXX\boards\TIDesigns\F28379D_EMIF_DC\C2000-EMIF_ConfigurationTool.xlsx

    考虑使用 EMIF 的系统方面时、本应用手册很有用。

    Tommy