This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:电流环路的 PI 参数问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/989981/tms320f28379d-the-problem-of-pi-parameter-of-current-loop

器件型号:TMS320F28379D

尊敬的团队:

我的一位客户有以下问题:

pid1_id.param.kp =_IQ (3.176*base_curry/base_voltage);

为什么参数与电压和电流基准相关?

如何将计算出的 KP Ki 转换为标准化值?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能澄清客户的问题吗? 我不确定有什么问题。 这是客户代码吗?