This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:推荐的开发工具

Guru**** 2782875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/989748/tms320f2812-recommended-development-tools

器件型号:TMS320F2812

香榭丽舍

我的客户需要 使用上述器件为旧项目重新生成开发设置。 我有以下问题:

 产品页面将 CCS-C2000列为工具链、但链接会带我到常规 CCS。 您能否确认最新的 CCS 10.2仍然支持此器件?

产品页面将 xds200和 XDS560-v2列为 JTAG 工具。 是否有任何其他(较新) JTAG Pod 可用于此器件? XDS100? Xds110可能吗?

3.是否有从 CCS3.1移植到基于 Eclipse 的 CCS 的指南?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    1.最新的 CCS 版本应支持 F2812。

    2. XDS110可能支持-我可以确认。

     https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_legacy-project-import.html 

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    客户告诉我他正在尝试使用 XDS100.v2。 您能否确认它是否应该正常工作?

    谢谢

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    好的、将 在内部询问并告知您。   

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚尝试过 连接 XDS100v2的 TMS320F2812、CCS 10.2.0.00009能够启动调试会话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、

    感谢您的试用。  它很有用、因为我没有 XDS100可以尝试。

    Michael、

    客户在启动 XDS100调试会话时是否遇到任何问题?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家。 我会尽快通知您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    好的、我将使该线程保持暂停状态、直到那时。

    谢谢、此致、
    Vamsi