This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMPPTKIT:THMDSHVMPPTKIT 运行在低于输入电压范围的情况下

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/989546/tmdshvmpptkit-thmdshvmpptkit-operation-below-input-voltage-range

器件型号:TMDSHVMPPTKIT
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

哈洛! 感谢您的宝贵建议

"THMDSHVMPPTKIT 运行电压低于输入电压范围"、供我们研究使用

该套件(输入电压范围为200min-300Vmax)能否在 Vpv 低于200V 时工作?

这是因为我们计划使用电压较低的500W 左右的实际太阳能模块,例如70-100V (例如:使用2个串联的200W 面板(40V 6A)?  

当然、我们可以接受低于200V 的较低输入电压下的功率降额。

2.如果是,我们希望尝试使用2个200W 的太阳能板,其中 VMP=40V,IMP=5A,2个串联。  

在这种情况下,我希望套件 MPPT 在 Vpv=80V (40*2)和 IPV=2到3A 时工作(受套件限制)。 是这样吗?

我们认为、输入电流将限制在2至3A 左右、套件的输出功率将约为80V*(2至3A)*效率= 150至220W。

如果没有、我们希望咨询您的建议、以便我们的电力电子专家对软件和硬件进行修改。 我们能否获得 TI 专家的支持?

我们的专家熟悉直流/直流转换、包括硬件和软件安全、并愿意自行承担我们的责任。

提前感谢您的支持。

Fourteen Power Ltd 公司总裁 K. Watanabe    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用具有低输入电压 的高压套件、但您可能必须通过连接器 J2使用外部+15V 直流电源为逆变器和控制器提供电源。 板载 SMPS 在低输入电压下可能无法正常工作。

    请查看 controlSUITE (https://www.ti.com/tool/controlsuite)文件夹中的套件硬件指南。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    我在 controlSUITE C:\ti\controlSUITE\development_kits\HV_SOLAR_DC_DC 中找到了更多信息。 (不在 HVMotorCtrl 中)

    我将进一步研究电流限制等、必要时可能会要求进一步支持。

    太多了!