This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:引导模式

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/989596/tms320f28388d-boot-mode

器件型号:TMS320F28388D

该程序被编程到28387D 的闪存中、在拔下仿真器后、为电路板通电、以便程序可以直接从闪存运行(无需手动按下复位按钮)。
由于电路板是设计的、因此未设计引导模式选择。
因此、请检查手册并找到 mode-0模式引脚(如下所示)

但是、我没有找到并修改位置、同时我第一次接触硬件程序配置。 如果修改为 OTP、则电路板可能异常。

还请帮助我获取一些修改后的屏幕截图、并指导我如何修改。
也可以直接帮助修改以下例程。

e2e.ti.com/.../can_5F00_ex5_5F00_transmit_5F00_receive.rar

非常焦虑、希望能得到工程师的帮助!


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    如 TRM 的引导部分所述、我们在此器件上具有0 bootpin 选项。 我不清楚您在这方面遇到了什么问题? 您是否尝试为此对用户 OTP 进行编程,但它不起作用? 如果是,您如何对设置进行编程,以及设置是什么?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用28388d 芯片、我设计电路板、我想使用这个0引脚引导模式、但是我不会设置和修改文件。
    希望得到我们的支持。