This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-HC-C2-KIT:技术问题

Guru**** 2766615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/989658/drv8301-hc-c2-kit-technical-issue

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

大家好、

我们的客户正在使用 DRV8301-HC-C2-KIT 评估模块。 您能就他的疑虑向我们提供帮助吗?

e2e.ti.com/.../Questions-for-TI.pdf

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:哪一项是正确的、可以同时设置 SPI-B?

    否 如果您需要连接霍尔传感器、则必须将这些 GPIO 配置为霍尔输入。 如果 用户不 需要霍尔传感器连接、 则可以将这些 GPIO 配置为 SPI-B  GPIO24/25/2/26用于示例项目中的霍尔传感器输入。

    2. 我们是否应该能够看到信号 HALL-GPIO-BITA、-B 和-C?

    是的。 用手旋转电机、霍尔传感器的输出信号可通过使用一个振荡器进行监控。  

    3. 我们可以做些什么呢?

    请确保使用正确的器件正确设置目标配置文件。