This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2801:eCAN:意外停止发送操作

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/988578/tms320f2801-ecan-unexpected-cessation-off-transmit-operation

器件型号:TMS320F2801

大家好、

我们的客户正在寻找 TMS320F2801器件的勘误信息。 他对 「eCAN:意外停止发射行动」特别感兴趣。 他想 知道它是锁存条件还是器件在锁存条件发生后可以自行恢复。 SPRZ171T 勘误表第17页上的信息是否位于他正在寻找的链接下?

www.ti.com/.../sprz171t.pdf

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们观察到这种异常情况的少数情况下、这种情况似乎是永久性的。   

     

    [引用] SPRZ171T 勘误表第17页上的信息是否位于他正在寻找的链接下?

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    感谢您的确认。 根据客户、

    这种行为与我的应用程序中很少发生的情况保持一致。 我们大约在100万小时的使用时间内看到它一次。 从支持论坛中、我知道这对于其他用户来说也很少见。 这会使根本原因调查非常困难。 TI 是否了解此故障的根本原因? 如果是、是否存在会使情况更有可能发生的条件(例如温度或器件设置等)?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

      我们为重现这一问题所作的努力没有成功。 到目前为止,我们一直无法确定加快这种行为的条件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    感谢您的回答。

    此致、

    Danilo