This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035ISO:.bRD 文件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035ISO, C2000WARE, TMDSCNCD280049C, TMDSCNCD280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/989100/tmdscncd28035iso-brd-file

器件型号:TMDSCNCD28035ISO
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMDSCNCD280049CTMDSCNCD280025C

大家好、

你好。

我的客户正在开发一个商业化电源、需要 TMDSCNCD28035ISO 的返修文件在开发过程中更加高效。 是否提供此功能?

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    光绘文件在 C2000Ware 中提供。 此处: C:\ti\c2000Ware_3_03_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28035ISO  

    请注意、TMDSCNCD280049C 和 TMDSCNCD280025C 提供了更多功能、并且价格与 F28035类似。 此外、这些器件  在 C2000Ware 中还提供了原生 Altium 格式的示例。

    我们不提供 TMDSCNCD28035ISO 的原始设计文件、仅提供光绘文件。

    此致、
    Cody