尊敬的专家:
请帮助检查我的虚假案例、谢谢。
DSP 的 AD 问题
TMS320F28335PGFA
故障现象:运行一段时间后、信号出现异常:基本电路如下:

在正常情况下、A、B 和 C 的波形相同、如下所示:


黄色和绿色是 A 点和 C 点的波形、蓝色是来自模拟开关 CD4053的门控信号、红色是+15V 电源。 扩展图如下所示:
故障时的波形:黄色为 A 点、红色为 B 点、绿色为 C 点、蓝色为模拟开关 CD4053栅极控制:


运算放大器的输出似乎从+1.5V 上拉至1.7V、从0V 上拉至1.5V。 在 R246之后、点 C 被上拉至2.5V 至2.6V 之间的电压、如下所示:


当发生故障时、断开 R16的信号、然后 A、B 和 C 点信号全部恢复到正常状态、发送到 DSP 的 ADCB_0信号更改为+3.3V。

故障启动波形:黄色为 A 点、绿色为 C 点、蓝色为模拟开关选择信号、红色为 B 点

正常启动波形:黄色为 A 点、绿色为 C 点、蓝色为模拟开关选择信号、红色为 B 点。红色为+15V 电源。