This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:FastRTS 库

Guru**** 2528970 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/989412/tms320f28335-fastrts-library

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

您能在以下客户咨询方面为我们提供帮助吗?

虽然在"支持的器件"上列出了 C2000Ware 的下载页面、并且在许多有关 F28x 系列的技术文档中提到了 FastRTS Library。 我已阅读有关 FastRTS (C2000Ware->libraries->matmath->fpufastrts->c28-docs->Fast Run Time Support Library)的文档,并且添加此库包括对特定设备的重新编辑。 但在已安装的 C2000Ware 中、我找不到我的器件。 我是指路径下的内容:C2000Ware->libraries->math->fpufastrts->c28->examples->common 以及 C2000Ware->driverlib。 我的问题是-如何将 FastRTS 与此器件一起使用。 以及-为何从您的所有资源中删除此库的主文档(SPRC664)。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    提供的示例 仅支持 f28002x 和 f3838x。 但是、您可以使用 FASTRTSlibrary、方法是为 F28335添加链接器命令文件、并进行更改以包括提供的命令文件中指定的 FPUMathTables。 为了代替 driverlib、您需要包含 C2000Ware/device_support/F2833x 中的支持文件。 您可以参阅该文件夹中的文档以了解如何包含支持文件。  

    有关 FPU 指令集的更新信息、请参阅 spruhs1c。

    -Shantanu