This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:具有串行闪存编程器的 F28002x FW 升级示例

Guru**** 2586805 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/989543/tms320f280025-f28002x-fw-upgrade-example-with-serial-flash-programmer

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

在下面的文件夹中、

C:\TI\C2000\C2000Ware_3_04_00_00\utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer

与 F28004x/37x 不同、我们没有看到 F28002x 的任何示例文件夹

是否有任何疑虑?

如果没有、您是否会向我们展示该示例?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    我的同事 Anu 已经开发了该工具、现已推出。  它将在下一个 C2000Ware 版本中发布。

    如果您的客户现在需要、我们可以与您分享(请向我们发送电子邮件)。  请注意、该指南尚未更新以反映此器件。

    谢谢、此致、
    Vamsi