This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:外部晶振电路

Guru**** 2805425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/989148/tms320f28027-external-crystal-circuit

器件型号:TMS320F28027

e2e.ti.com/.../_A8635083_-SPEC_2D00_CSTNE8M00G550000R0.pdf

您好专家、

我的客户正在使用 F28027设计电路板。 他们选择 CSTNE8M00G550000R0作为外部晶体。

它是一个8MHz 晶体。

现在、我正在帮助客户回顾电路。

从数据表中、我们可以看到10MHz 晶体的下降。 那么、在哪里可以找到8MHz 的值呢?

另一个问题是  

请注意:CL1和 CL2是电路板和元件(不包括 IC 和晶体)的总电容。 该值通常约为晶体负载电容值的两倍。

这意味 着晶体的内置负载电容必须低于  CL1和 CL2? 它们会增加电路板电容、实际电容应等于 CL1和 CL2?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

      我看到客户正在使用具有内置负载电容器的3端陶瓷谐振器、而不是石英晶体。 Murata 使用我们的器件对其晶体运行情况进行了特性描述。 我将离线分享一些结果。