This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:SYS/BIOS UART 示例

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/989171/tms320f28069-sys-bios-uart-example

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069M

您好!

我们正在使用 TMS320F2806M 微控制器开发产品。 为此、我们正在使用 LAUNCHXL-F28069M 板进行一些可行性研究。 我们无法在 TI 资源浏览器中找到用于 SYS/BIOS 的特定电路板的示例项目。 我们使用的是 CCS 10.2.0、BIOS_6_83_00_18和 xdctools_3_62_00_08_core。

我已经根据参考文档为 F28069M 创建了一个 SYS/BIOS 项目。 它工作正常。 然后、我已经将 UART 示例项目(example_2806xSci_Echoback)集成到此项目中。 但之后、代码滞留在一些不需要的中断(INT13_ISR)中。 原因可能是什么?

我已附上 代码供参考。
e2e.ti.com/.../UART_5F00_App.zip

此致、
Shijo Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000器件的 SYS/BIOS 示例不在资源浏览器中、但可以通过新的项目向导进行访问。 这里有一个有关该主题的常见问题解答。

    SYS/BIOS 将以 Hwi 的形式为您管理中断、为此、它需要将自己的 ISR 插入 PIE 矢量表。 调用 InitPieVectTable()时,您会覆盖所有这些内容。 我怀疑您看到的中断来自 SYS/BIOS 使能执行其系统节拍的定时器。 注释掉 InitPieVectTable()并查看它是否会产生差异。

    惠特尼