This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28344:SDFlash 找不到合适的驱动程序

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/986615/tms320c28344-sdflash-can-not-find-proper-driver

器件型号:TMS320C28344

您好专家、

我的客户希望使用 SDFlash 对 C28344进行编程。  

他们遵循文档:

https://www.ti.com/lit/an/spraaw0/spraaw0.pdf

打开.sdp 文件。

然后、他们需要找到合适的驱动程序、仿真器是 XDS200。

但他们找不到.dvr 格式的正确文件?

我尝试在我的笔记本电脑中尝试、发现同样的困惑。 请就此提供帮助?

BTW、我们是否有其他方法对 C28344外部闪存进行编程。

因为我在这方面没有任何经验。

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    我认为 CCSv3.3不支持 XDS200。  我可以检查并确认。  SDFlash 自公司退出业务以来没有任何有效的支持。  

    我认为用户正在尝试对外部闪存进行编程、因为该器件上没有片上闪存。  我将询问是否有任何其他工具可对外部闪存进行编程。

    客户是否考虑过 C2000中其他具有更快闪存访问时间的最新器件?  (如 F2837xD、F2837xS、F2838x 等)。   

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    我只是安装独立的 GUI SDFlash、根据我的理解、与 CCS3.3没有关系。

    [引用 userid="16728" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/986615/tms320c28344-sdflash-can-not-find-proper-driver/3644635 #3644635">我认为 CCSv3.3不支持 XDS200。  
    chen chen2 说:
    我将询问是否有任何其他工具可以对外部闪存进行编程。

    这也是客户的需求。

    我们正在向客户介绍第3代 C2000,但他们希望使用由母公司使用的旧解决方案。

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    在您提供的快照中、驱动程序路径指向 CCSv3.3、因此提到了 CCS。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    没有其他工具可用于此器件对外部闪存进行编程。

    也许他们可以尝试从最新 CCS 版本中选择 XDS200驱动程序?

    如果您在推广新设备方面需要帮助、请告诉我、我将要求我们的营销团队与客户沟通、了解他们的要求并为他们推荐最佳设备。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    [引用 userid="16728" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/986615/tms320c28344-sdflash-can-not-find-proper-driver/3646461 #364661"]他们可能会尝试从最新 CCS 版本中选择 XDS200驱动程序吗?

    是的、这就是我尝试找到的内容。

    但是、似乎需要 包含后缀为.DVR 的文件

    我可以在 CCS 基础文件夹中找到它。

    请帮您找到它吗?

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    我正在检查这个。   我将在本周星期四之前通知您。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    我在我的 CCS 安装文件夹中进行了介绍。  我想  它是在 CCS 安装目录\ccs\ccs_base\emulation\drivers 中提供最新 CCS 版本的 tixds28x.dvr。

    我将与仿真团队核实并确认。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    我与仿真团队进行了核对。  对于 XDS200、您需要使用  CCS 安装目录\ccs\ccs_base\emulation\drivers 提供的 tixds560c28x.dvr。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    我正在使用 C28344、并尝试通过使用 SDFlash 的 XDS200将我的代码(.out 文件)下载到外部闪存中。

    我选择了驱动程序文件(tixds560c28x.dvr)、但"Emulator"选择扇区不显示"XDS200"选项。 我尝试了可用的选项(例如"xds510usb")、但它们都不起作用。 错误消息显示"与目标的仿真连接失败"。 您能亲切地帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    Ellen 是一名工程师、负责解决该问题。  

    屏幕截图是  

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、Ellen、

    当 SDFlash 多年前由 Spectrum Digital 开发时、XDS200就不存在了。  因此、您将无法选择 XDS200。

    您是否能够使用510仿真器?

    快速问题: 是否确定 SDFlash 支持对外部闪存进行编程?  我不知道这一点,因此提出了问题。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    我认为 SDFlash 根据以下文件支持外部闪存: https://www.ti.com/lit/an/spraaw0/spraaw0.pdf?ts=1615440127607&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FsearchTerm%253DSDflash

    我将尝试510仿真器。

    谢谢、致以诚挚的问候。

    Ellen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ellen、

    我的问题是、在您的旧母公司设计中、SDFlash 通过 XDS200支持外部闪存程序。

    以前使用过什么仿真器?

    关于 XDS510的使用: 让我们知道它是如何发生的、我们可以根据它进行进一步分析。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    我的旧母公司使用 USB 将固件下载到外部闪存中、我不知道详细信息。

    对于 XDS510、当我们使用 Windows 10时、它需要 Windows 8系统、因此我们必须找到替代解决方案。

    幸运的是、我们找到了一种将.out 文件传输到.h 文件的方法、并将.h 文件的数据写入外部闪存。 在这种方法中、我们首先在0x100000写入一个引导代码、然后在0x100400写入应用代码。 我们认为0x100000处的代码是次级引导加载程序、将应用程序代码(0x100400)复制到 SARAM 中以供执行。

    希望这将有所帮助、如果您有任何建议、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Ellen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ellen、

    好的、 让我们知道它是怎么发生的。   

    谢谢、此致、
    Vamsi