This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28341:GPIO 错误测试

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/988758/tms320c28341-error-test-of-the-gpio

器件型号:TMS320C28341

你(们)好

我对 GPIO 有疑问。

我运行了一个错误测试、 将 GPIO 输出设置为低电平、然后用  3.3V 电压将引脚短接。 我预期会 导致错误、但没有发生任何情况、输出变为3.3V。

这是否正常? 这是短路保护的结果吗?

谢谢

戴维·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    这些 GPIO 上没有短路保护。 您只需要一个拉电流器件即可提供比引脚灌电流器件更大的电流。 由于引脚无法吸收更多电流、电压开始上升至3.3V、然后引脚电流将保持在该电流状态、直到引脚损坏。 请注意、这种情况会在一段时间后损坏引脚。 有关最大电流规格、请参阅器件数据表。  

    如果您正在读取引脚的 GPxDAT 寄存器、请注意 GPxDAT 寄存器指示引脚上的电压、而不是输出驱动器的状态。 如果强制为0、电源强制电压为3.3、您将在 GPxDAT 寄存器中看到"1"。

    此致、
    Cody