This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCDH52C1:TMDSCNCDH52C1的工程图或 CAD 文件

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCDH52C1, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/988523/tmdscncdh52c1-drawing-or-cad-file-of-the-tmdscncdh52c1

器件型号:TMDSCNCDH52C1
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好、

我查找 TMDSCNCDH52C1板的工程图或 CAD 文件。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、

    光绘文件和其他提供的设计文件包含在 C2000Ware 中 、位于 C :\ti\c2000Ware_3_03_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCDH52C1中

    我们不提供此 EVM 的原始格式设计文件。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。