This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28069ISO:有关 TMDSCNCD28069ISO 从修订版0.3更改为修订版0.4的问题

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/988582/tmdscncd28069iso-question-on-design-change-from-revision-0-3-to-revision-0-4-for-tmdscncd28069iso

器件型号:TMDSCNCD28069ISO

您好!

我有版本0.3卡(piccolo w' F2806x MCU)的原理图、但我们现在购买的控制卡是版本0.4。
设计从0.3更改为0.4、请做什么更改?

我附加了从原理图中获取的从0.1到0.3的设计更改

0.1 -初稿
0.1b -固定 ISO TX/RX 连接
0.1c -释放-固定 Q200英尺打印
0.2 -版本-已修复 USB 问题
0.3 -发布-将 C71固定为450V 1206部件

谢谢你